我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在NSX的Mic6.2A中,可不可以通过修改SDx的动作阈值实现接地故障跳闸之前就发出报警信号,而不是接地故障跳闸之后才发出脱扣指示?
问题描述:
在NSX的Mic6.2A中,可不可以通过修改SDx的动作阈值实现接地故障跳闸之前就发出报警信号,而不是接地故障跳闸之后才发出脱扣指示?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

可以的,在MIC6中,SD4默认定义的是接地故障脱扣指示,但是可以通过RSU重新编程设置,可以设置为NSX所有报警类型,其中包括预报警。具体设置如下图所示。

JIEDI11.JPG