我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
对于NSX的Micrologic6E-M可不可以通过按键设定电动机低载保护Iund和tund,电动机长启动保护Ilong和tlong值?
问题描述:
对于NSX的Micrologic6E-M可不可以通过按键设定电动机低载保护Iund和tund,电动机长启动保护Ilong和tlong值?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

按键设定不了,只可以使用RSU软件通信选项设定Iund,tund,Ilong,tlong值。