我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NSX断路器中的SDX的输出如何复位?
问题描述:
NSX断路器中的SDX的输出如何复位?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

一共有5种输出模式,分别是:1 正常不带锁定(在RSU设定为Non latching output),在报警停止后会自动复位。  2 永久锁定( latching output),需要在控制单元上按两次“OK”复位或者通过通信复位。3 带延时返回(Time delay),经过设定的延时后自动复位。4 强制在输出状态(Lock to closed)或停止状态(Lock to opened),需要通过通信复位。