我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NSX水平安装如果需要加装延伸旋转手柄,手柄需要旋转90度么?
问题描述:
NSX水平安装如果需要加装延伸旋转手柄,手柄需要旋转90度么?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

不需要。NSX水平或者垂直安装,他的延伸旋转手柄在柜门上的安装方式是一样的,不需要旋转90度也可以正确的指示和操作断路器。EZD,CVS,NSC,INS加装延伸旋转手柄也是一样的。