我们今天能为您提供什么帮助?

NSXMic5/6控制单元,可以显示具体的故障原因么?

问题描述:
NSXMic5/6控制单元,可以显示具体的故障原因么?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

可以,如果向上箭头指示在Ir上,表示过载脱扣,指示在Isd上,表示短路延时脱扣,指示在li上表示瞬时脱扣包括,指示在Ig上表示接地故障脱扣。向下的箭头表示故障发生在那一相上。屏幕右边的电流值表示发生故障的电流,如果是能量脱扣没有电流值,会显示triP。
1.png