我们今天能为您提供什么帮助?

NSX断路器,OF/SD/SDE的动作情况是怎样的?

问题描述:
NSX断路器,OF/SD/SDE的动作情况是怎样的?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

1、顶断路器下端的Vigi杆; OF动 SD动 SDE动
2、MN带动断路器跳闸;   OF动 SD动 SDE不动
3、按断路器上的trip按钮; OF动 SD动 SDE不动
4、断路器带电操,按电操本体上的分闸按钮;  OF动 SD动 SDE不动
5、断路器带电操,按电操远程的分闸按钮;  OF动 SD不动 SDE不动
6、断路器带电操,采用手动复位接线方法,MN使电操跳闸;OF动 SD动 SDE不动
7、断路器带电操,采用自动复位接线方法,MN使电操跳闸;OF动 SD不动(手柄在最下面) SDE不动