我们今天能为您提供什么帮助?

iID中额定限制短路电流与其配合的iC65分断能力相同,为什么和熔断器配合时就只有10000A?

问题描述:
iID中额定限制短路电流与其配合的iC65分断能力相同,为什么和熔断器配合时就只有10000A?

所属产品线:
iID

解决方法:

额定限制短路电流的国标定义是:在规定的实验条件下,用制造厂制定的短路保护电器保护的电器,在保护电器的动作时间内能够良好承受的预期短路电流值。也就是说,iID与iC65配合使用时,只要短路电流不超过iC65的短路分断能力,iID就可以在iC65的分断时间内承受此短路电流。与熔断器配合时,因为施耐德不生产熔芯,熔断曲线各有不同,所以规定iID只能在10KA的预期短路电流下使用。。