如何选择谐波环境下的无功功率补偿?
问题描述:
如何选择谐波环境下的无功功率补偿?所属产品线:
无功补偿 - 电容解决方法:
首先确定谐波的量级。
由于谐波是由非线性负载所致,所以谐波的量级NLL=Gh/Sn。Gh为全部非线性负载功率之和,Sn为变压器容量。
当谐波量级NLL≤25%时,说明谐波污染不严重,可以直接用电容器补偿无功功率;
当谐波量级NLL>25%时,说明谐波污染严重,需要加电抗器抑制谐波,保护电容器。
其次,电抗器选型需要确定电抗率,电抗率由谐波次数决定。对于50Hz的国内电网来说,施耐德的电抗器有三种:
135Hz,调谐次135/50=2.7,主要对抗三次谐波,电抗率14%;
190Hz,调谐次数3.8,电抗率7%,主要对抗五次及五次以上谐波;
210Hz,调谐次数4.2,电抗率5.7%,主要对抗五次及五次以上谐波。
当客户确定主要谐波次数后,即可确定电抗率。
最后根据电抗率和补偿容量在样本中选择对应的电抗器和电容器。
注:电抗率5.7%的电抗已停产。
是否有帮助?