我们今天能为您提供什么帮助?

功率因数控制器的CT和电压如何接线?

问题描述:
功率因数控制器的CT和电压如何接线?

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

对于NR6/NR12:
0V~400V的4个端子既是控制器的控制电压,也是采样电压。S1、S2为CT接线,采样电流。
如果采样电压为230V,即相线-中性线采样。那么0V端子接N线,230V端子接L1,S1、S2采同相电流,即L1。接线图如图1:
图1相线-中性线
如果采样电压为400V,即相线-相线采样。那么0V端子接L3,400V端子接L2,S1、S2采异相电流,即L1。接线图如图2:
图2相线-相线
对于NRC12:
0V~400V的4个端子是控制器的控制电压,OV端子接N线,230V端子接L1。U1、U2是采样电压,S1、S2是采样电流。
如果采样电压为230V,即相线-中性线采样。那么U1接L1,U2接N线。S1、S2采同相电流,即L1。接线图如图3:
图3相线-中性线
如果采样电压为400V,即相线-相线采样。那么U1接L2,U2接L3。S1、S2采异相电流,即L1。接线图如图4:
图4相线-相线
接线错误以及接线方式设置不正确可能导致报错error2和error9。