我们今天能为您提供什么帮助?

PC导轨插座中“2P、2P+E、3P+E”分别是什么含义?使用中如何接线?

问题描述:
PC导轨插座中“2P、2P+E、3P+E”分别是什么含义?使用中如何接线?

所属产品线:
Acti9 PC导轨插座

解决方法:

2P:单相两孔插座,额定电压为250VAC,由于孔眼为上下排布,一般上孔接火线,下孔接工作零线(俗称上火下零);
2P+E:单相三孔插座,额定电压为250VAC,面对插座左孔接工作零线,右孔接火线,上孔接保护零线或地线;
3P+E:三相四孔插座,额定电压为440VAC,面对插座左(A相)、下(B相)、右(C相)孔分别接火线,上孔接保护零线或地线。