所属产品线:
TeSys U 电动机起动器解决方法:
在与LUCM多功能控制部件控制单元连接的时候,用户必须确保在将24 伏直流电源提供给LUCM 控制部件控制单元之前,不得将24 伏直流电源提供给LULC03*模块。否则,LULC03* 模块(红色LED 亮)上将会发生通信故障。只有通过关闭LULC03*模块,才可以清除去除该故障。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
在与LUCM多功能控制部件控制单元连接的时候,用户必须确保在将24 伏直流电源提供给LUCM 控制部件控制单元之前,不得将24 伏直流电源提供给LULC03*模块。否则,LULC03* 模块(红色LED 亮)上将会发生通信故障。只有通过关闭LULC03*模块,才可以清除去除该故障。
是否有帮助?