问题描述:
TESYS U加了多功能控制单元LUCM后,不再配MODBUS通讯模块LULC033,能实现MODBUS通讯控制TESYS U吗?所属产品线:
TeSys U 电动机起动器解决方法:
不可以的,LUCM虽然带有Modbus RS485通信端口,但此端口用作与电脑连接SOMOVE软件调整参数用的,或是与终端XBTNU400连接调试参数,不能用于控制TESYS U的启停,因此还是需要再加MODBUS通讯模块LULC033。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
不可以的,LUCM虽然带有Modbus RS485通信端口,但此端口用作与电脑连接SOMOVE软件调整参数用的,或是与终端XBTNU400连接调试参数,不能用于控制TESYS U的启停,因此还是需要再加MODBUS通讯模块LULC033。
是否有帮助?