低压电容柜内断路器,接触器等电流需按多大来选?
问题描述:
低压电容柜内断路器,接触器等电流需按多大来选?所属产品线:
无功补偿 - 电容解决方法:
根据《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94第5.1.2条”电容器装置的开关及导线等载流部分的长期允许电流,高压电容器不应小于电容器的额定电流的1.35倍,低压电容器不应小于电容器额定电流的1.5倍”的要求,因此低压开关,接触器等,都需按照电容器额定电流的1.5倍来选。
是否有帮助?
需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。