我们今天能为您提供什么帮助?

怎么理解VCK中的单步和双步?

问题描述:
怎么理解VCK中的单步和双步?

所属产品线:
VCK

解决方法:

VCK是施耐德推出的组合方案,为模块化设计,模块中包括了电容,电抗,接触器,熔断器,功率因素控制器输出接点及接触器常开辅助接点。其中单步和双步是指一个模块中投切回路的数量。如下图所示,双步的模块中所含的回路数为两路,一个模块中包含了两套电容,电抗,接触器,熔断器,功率因素控制器输出接点及接触器常开辅助接点。
双步的模块中,可以将其中功率因素控制器输出接点2与6短接,这时候两路并联,作为一步来投切了。例如25kvar的双步,端子短接之后,就变为50kvar的一路来投切了。