用户需要将140CPU43412A升级固件至140CPU43412U,在下载140CPU43412U_Vx.bin文件时,发现文件与硬件的Hareware ID不同,无法下载,怎么办?
问题描述:
用户需要将140CPU43412A升级固件至140CPU43412U,在下载140CPU43412U_Vx.bin文件时,发现文件与硬件的Hareware ID不同,无法下载,怎么办?所属产品线:
Modicon Quantum解决方法:
140CPU43412A升级至140CPU43412U需下载两个文件:‘Concept_to_Unity_43412U.bin’文件和‘140CPU43412U_Vx.Bin’文件。当下载完第一个文件后,固件更新工具提示更新成功后,需要先关闭固件更新工具,然后给处理器重新上电。上电后,使用固件更新工具重新连接处理器,固件更新工具才会更新处理器的设备信息,这时候就可以使用‘140CPU43412U_Vx.Bin’文件继续进行固件更新了。
是否有帮助?