我们今天能为您提供什么帮助?

客户的Quantum PLC用NOE模块下载过程中出错,导致下载失败,CPU中程序没有下载成功。连接断开,用配置的IP地址和出厂的IP地址都无法连接,怎么办?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

可以将机架断电后将CPU取下,电池拔掉后放上去,将NOE模块更换一个槽位后,再次上电,用NOE模块的出厂IP地址连接;

还可以用wireshark 扫描数据包来获取ip地址。