我们今天能为您提供什么帮助?

Unity编译时报错“已禁用动态数组”“已禁用直接表达的数组变量”,怎么解决?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

中文版V4.1及以后版本:UNITY菜单的工具--项目设置--变量中,将''允许动态数组'',''直接以数组变量显示''选中,重新生成即可。
英文版V4.0及以前版本:UNITY菜单Tools--project setting--Language extensions,将''allow dynamic arrays'',''directly represented array variables''选中,重新build即可。