我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
140NOC77100已停产,是否有替代产品?
所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

可以使用140NOC77101进行功能上的升级替代。

两个产品相同之处是只针对unity平台的CPU,使用10 BASE-T/100BASE-TX RJ45接口,屏蔽双绞线连接,支持Ethernet/IP协议,外观及尺寸相同。

不同之处是140NOC77101还支持modbus TCP/IP,B30级的web server,FDR server以及modbus TCP messaging等功能。

总的来说140NOC77101覆盖了140NOC77100的原有功能,并增加了更多的web server等网络功能,140NOC77101是140NOC77100的升级产品。