我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Control Expert软件中定义BOOL型数组变量,可否关联%Mxx的地址?
问题描述:
Control Expert软件中定义BOOL型数组变量,可否关联%Mxx的地址?

所属产品线:
过程自动化控制平台; EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

在Control Expert 软件中一旦给一个变量分配定位地址%Mxx后,系统将默认认为该变量为EBOOL型数据类型;编译会报拓扑类型不兼容错误,如果要定位BOOL型数组变量可以关联%MWxx的地址。