我们今天能为您提供什么帮助?

如何更改Quantum cpu的看门狗时间(WatchDog Timeout)?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

操作方法如下:

1.Unity平台,对任务的MAST点右键属性,在“警戒时钟”处更改,单位为毫秒(ms)。

2.Concept平台,在“PLC Configuration”中双击“Specials”,在“Watchdog timeout”处更改,单位为10毫秒(10ms)。