我们今天能为您提供什么帮助?

Quantum交流电源模块接AC110V电源时跳线的区别?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

140CPS11420输入电源类型为AC93~138V或AC170~264V,

140CPS12420 输入电源类型为AC93~138V或AC170~263V,

在接AC110V输入电源时,需短接跳线3和4号端子;

140CPS11100 输入电源类型为AC100~276V,

在接AC110V输入电源时,不需短接跳线。