我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
140ERT85420能否完全替换140ERT85410Z?
所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

140ERT85420可完全替换140ERT85410Z并可与其完全兼容,客户可以不对配置、程序进行任何改动直接将140ERT85420替换为140ERT85410Z(支持热插拔方式更换)。

注意:请勿用140ERT85410Z来替换系统内的140ERT85420模块。