我们今天能为您提供什么帮助?

Quantum系列的CPU侧面标签上的PV,RL,SV,SN,DOM,分别是什么含义?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

PV: Product Version硬件版本,RL: Revision Level,是施耐德内部用于跟踪修订产品的一种编号,与技术方面的问题没什么关系,SV: Software Version固件版本,或者叫内部操作系统版本;SN:Series Number序列号;DOM是指产品的生产日期。