我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Quantum,Premium,M340的机架扩展模块需要在UnityPro里配置吗?
问题描述:
Quantum,Premium,M340的机架扩展模块需要在UnityPro里配置吗?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

Quantum的机架扩展模块140XBE10000,在Unity软件需要配置,占一个槽位。
Premium的机架扩展分为两种情况:没有TSXREY200模块的BUS X总线不需要在软件配置,直接用电缆连接;有TSXREY200模块,在Unity软件需要配置,占一个槽位。
M340的机架扩展模块BMXXBE1000,在Unity软件不可配置,不占槽位。