问题描述:
要想实现配置140NOC77100模块,除Unity Pro软件外是否还需要其它配置软件?所属产品线:
Modicon Quantum解决方法:
在Unity Pro软件版本V4.0-V12.0之间实现140NOC77100模块配置,还需要Unity Pro EtherNet/IP Configuration Tool配置工具,该配置工具会随着140NOC77100模块一起提供给用户。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
在Unity Pro软件版本V4.0-V12.0之间实现140NOC77100模块配置,还需要Unity Pro EtherNet/IP Configuration Tool配置工具,该配置工具会随着140NOC77100模块一起提供给用户。
是否有帮助?