我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ERT_854_20的功能块管脚T_EN和TIME_IN是否一定要定义变量?
问题描述:
ERT_854_20的功能块管脚T_EN和TIME_IN是否一定要定义变量?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

如果ERT采用内部时间,那T_EN和TIME_IN一定要定义变量并且赋值;如果ERT采用的是外部GPS的时间,则T_EN和TIME_IN可以不定义变量。