问题描述:
Citect读取Quantum的140ERT模块的时标时,使用是24小时毫秒计时器传递时间,但是发现SOE报警页面的时间和ERT本身的时间不一样?所属产品线:
Modicon Quantum解决方法:
需要在计算机编辑器Alarm添加一个函数HResType=7。因为默认HResType=0是12小时BCD计时器,所以与24小时毫秒计时器显示的时间不一样。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
需要在计算机编辑器Alarm添加一个函数HResType=7。因为默认HResType=0是12小时BCD计时器,所以与24小时毫秒计时器显示的时间不一样。
是否有帮助?