所属产品线:
Modicon M340解决方法:
在编程时调用这个通道如果是以变量的形式调用,变量地址使用“%I2.9.1”,则在线监视的时候会直接显示“%I2.9.1”而不是“%I2.9.1.0”
如果直接填地址“%I2.9.1”就会显示“%I2.9.1.0”,这个地址实际上是IODDT %CH2.9.1的VALUE值,它和%I2.9.1是一样的。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
在编程时调用这个通道如果是以变量的形式调用,变量地址使用“%I2.9.1”,则在线监视的时候会直接显示“%I2.9.1”而不是“%I2.9.1.0”
如果直接填地址“%I2.9.1”就会显示“%I2.9.1.0”,这个地址实际上是IODDT %CH2.9.1的VALUE值,它和%I2.9.1是一样的。
是否有帮助?