我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M340H加强版本和非加强版本的工作温度有区别吗?
问题描述:
M340H加强版本和非加强版本的工作温度有区别吗?

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

M340H加强版本的工作温度对比普通的0-60摄氏度可以达到-25----70摄氏度,但需要注意的是在-25---0摄氏度和60-70摄氏度这些极限工作温度工作的时候设备功率会下降。