我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在Unity软件中配置IO扫描与OTB岛通讯,点击“启动Advantys软件”按钮也无法启动Advantys软件?
问题描述:
在Unity软件中配置IO扫描与OTB岛通讯,点击“启动Advantys软件”按钮也无法启动Advantys软件?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

这是因为没有预先在该IO扫描行中的“长度”列中,设置要读取或写入的寄存器的个数。关闭此窗口,填写IO扫描行中的“长度”值后,再进入到此窗口,就可以启动Advantys软件了。

填写IO扫描的“长度”时,可以先输入一个较大的数值,以便可以启动Advantys软件进行配置,完成配置后,点击Update按钮,Unity会在属性窗口中自动更新出实际读写字的长度,用户可以根据此数值,重新设置IO扫描行中的“长度”值。