用户原来使用的是正版的ProWORX 32 V2.0,操作系统是Windows XP,现在用户需要将操作系统更新为WIN7,如何解决?
问题描述:
用户原来使用的是正版的ProWORX 32 V2.0,操作系统是Windows XP,现在用户需要将操作系统更新为WIN7,如何解决?所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
WIN7 操作系统下不支持ProWORX 32 V2.0软件,要想在WIN7下使用该软件,必须ProWORX 32软件由V2.0升级为V2.1,同时更新到Service pack 2。具体的操作步骤:用户需先订一个ProWORX 32 V2.1的升级软件,订货号为372SPU78401LPUP,升级完成后原来V2.0的授权能在V2.1下正常工作。
是否有帮助?