我们今天能为您提供什么帮助?

UNITY 软件中变量表能否选择性的导出?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

上位机软件如果可以导入.xvm 数据,就可以把UNITY软件中的变量表导出成.xvm文件,节省大量的在上位机上编写变量表的时间和精力。上位机如果并不需要和PLC的全部的变量通讯,就可以选择性的把 变量表中的变量导出成.xvm格式文件。

具体做法是:

  1. 双击基本变量表

  2. 在弹出的基本变量表中选择要导出的变量

  3. 点击鼠标右键选择导出选定对象

  4. 在弹出的对话框中把保存的文件类型选择为.XVM