我们今天能为您提供什么帮助?

买正规的Unity Pro软件,已经授权过的电脑,电脑系统崩溃,需要重新授权,怎么办?

问题描述:
买正规的Unity Pro软件,已经授权过的电脑,电脑系统崩溃,需要重新授权的处理办法

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

可以通过邮件重新索要授权,但需要客户提供一些信息:

1.软件上面印刷的序列号的图片;

2.注册界面的 “选择输入收到的授权代码” 将会出现代码条目号(Code Entry Number)和计算机标识符( Computer ID) 的界面,如下图:

3.将此截图附带您的联系方式,公司名称,发送给China.SRC@se.com

在一个工作日内,您将收到授权代码输入点击下一步即可

注:

1.此方法在366个自然日内仅可操作一次。

2.若等待时间比较长,可以在输入收到的授权代码界面发送至China.SRC@se.com 邮箱后关闭此界面,等邮箱收到授权代码后,按照第一、二步重新进入输入收到授权代码,输入即可。