Control Expert软件中,如何在梯形图语言(LD)编程窗口显示变量注释?
问题描述:
Control Expert软件中,如何在梯形图语言(LD)编程窗口显示变量注释?所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
在Control Expert软件的梯形图语言(LD)编程窗口中, 要在程序段上显示变量注释,如果是定义的普通变量,单击工具栏中的“视图”,勾选“混合显示模式”即可。

如果要显示数组里的变量,除了勾选混合显示外,在梯形图里书写变量的时候应该添加变量名而不是地址,否则无法显示。

是否有帮助?