我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Concept 2.6变量如何导入导出?
问题描述:
Concept 2.6变量如何导入导出?

所属产品线:
Concept

解决方法:

Concept 2.6变量的导出:

在file下拉菜单选择export,弹出对话框选择‘Vareables:Text delimited’确认,看见下图对话框点击OK,选择导出存放的路径文件,给导出的文件命名后点击OK变量就导出了。

concept 2.6变量的导入:

在file下拉菜单选择import,弹出对话框选择‘Vareables:Text delimited’确认,看见下图对话框点击OK,选择要导入变量文件存放的路径和文件名,点击OK变量就导入到程序中了。