我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
580的PLC上的三个以太网口如何判断是否链接正常?
所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

1基本变量里勾选Device DDT

2找到数据格式为T_BMEP58_ECPU_EXT的变量,该变量下包含PORT1_LINK PORT2_LINK PORT3_LINK这三个变量,值为0表示断开,为1表示正常。