我们今天能为您提供什么帮助?

M580热备PLC中,如何通过指示灯A的状态判断旋转开关拨码的位置?

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

1 亮起(绿色)表示:
本地 CPU A/B/ 清除旋转开关 ( 参见第20 页) 已设置为“A”,且 远程 CPU A/B/ 清除旋转开关已设置为“B”。
2 闪烁(绿色)表示:
a  如果 LED B 熄灭:
本地 CPU A/B/ 清除旋转开关已设置为“A”,且远程 CPU A/B/ 清除旋转开关同样已设置为“A”。
b 如果 LED B 也呈绿色闪烁状态:

本地 CPU A/B/ 清除旋转开关已设置为“ 清除”。
3 熄灭:表示本地 CPU A/B/ 清除旋转开关未被设置为“A” 或“ 清除”。