我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
为何ConneXium Network Manager提示我的IP有一个无效的网关?
问题描述:
为何ConneXium Network Manager提示我的IP有一个无效的网关?

所属产品线:
工业以太网交换机

解决方法:

当输入一个网关IP,ConneXium Network Manager会执行如下2项任务:

1.验证网关IP和本机IP子网掩码是否一样;

2.连接网关IP;

如从网关IP返回响应,ConneXium Network Manager判断该地址是否是网关/路由地址;如不是,ConneXium Network Manager显示一条检测到的错误信息。如没有响应,ConneXium Network Manager则不进行处理。

这种情况下,请确认输入一个有效的网关IP,并且其子网掩码和本机的相同以及同网段内无相同IP。