MBX Driver 7.1驱动需要注册吗?为什么在驱动的属性中会显示过期或者2小时演示版?
问题描述:
MBX Driver 7.1驱动需要注册吗?为什么在驱动的属性中会显示过期或者2小时演示版?所属产品线:
工业以太网交换机解决方法:
MBX driver 7.1驱动不需要注册,安装过程中无需输入SN号,正确安装完成后,驱动的属性——诊断页中,Activation Statuss为Activated,license type显示为Perpetual(永久的),SN号为一串数字,如下图:

用户如果出现使用受限的问题,让用户检查MBX驱动属性的诊断页,如果显示内容与图中不一致,则是驱动程序出现了问题,让用户将MBX驱动卸载干净,重新安装即可。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。