我们今天能为您提供什么帮助?

TCSEGDB23F24F MB+转以太网网关的MAC地址能Ping通,但是无法访问内置Web页面,如何解决?

问题描述:
TCSEGDB23F24F MB+转以太网网关的MAC地址能Ping通,但是无法访问内置Web页面,如何解决?

所属产品线:
工业以太网交换机

解决方法:

恢复出厂设置的正确操作步骤是持续按下Reset按钮至少5秒钟,然后给模块重新上电。而用户操作时只按下两秒中左右,而且没有重新上电,所以造成了不能访问配置页面的问题。用户按照正确方法操作后,模块恢复正常,内置Web页面可以正常访问。