我们今天能为您提供什么帮助?

TSXETG1000默认IP地址是多少?

问题描述:
TSXETG1000默认IP地址是多少?

所属产品线:
工业以太网交换机

解决方法:

TSXETG1000默认的IP地址是:

85.16.XXX.YYY

其中XXX和YYY是ETG1000本体上的MAC地址的后面两段的16进制换成10进制

例如:

某个ETG1000的MAC地址是00 80 F4 01 12 20

则把MAC地址的后面两段12和20换算成10进制以后是18和32

则此网关默认IP地址是:

85.16.18.32