我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vijeo Citect V7.5 SP1安装patch6补丁包后web客户端为何无法访问?
所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

vijeo citect 7.5 SP1未安装Patch包时web客户端可以成功访问,安装Patch包后弹出如下提示框,无法访问服务器。

出现此问题是因为web客户端版本和服务器配置的环境不同,从patch6开始,安装patch包时cab文件并不会自动更新到C:\inetpub\wwwroot\Citect\client\750文件夹中,因此需要手动将patch安装包中的cab文件复制到C:\inetpub\wwwroot\Citect\client\750文件夹,并修改服务器的配置参数[WebServer]WebClientCab,重新编译工程并发布。