我们今天能为您提供什么帮助?

Citect 如何实现内部变量的记忆保持功能?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

CITECT 本地变量是没有记忆保持功能,即运行系统退出后再次进入运行系统,本地变量数值会被清零,不过,可以新建内部磁盘变量实现记忆保持功能,“通信”-“快速通信向导”-“选择I/O设备类型"-"磁盘(虚拟)I/O设备",“标签”-“变量标签”-新建内部磁盘标签变量即可实现!