我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何做Citect V7.5电子签名?
问题描述:
制作Citect V7.5电子签名。

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

Vijeo Citect中的安全验证大大简化了数字签名与多用户验证功能。本例将为a40001变量设置签名验证,要求用户赋值a40001变量=123之前输入签名。

1 在工程编辑器中“系统”“用户”新建test用户,输入密码如:1234。

2 在图形编辑器中打开P3画面,双击“电子签名赋值按钮”,“输入”选项卡修改指令为MultiSignatureTagWrite("a40001","123", "","test","","",""),保存画面,编译运行该画面,点击此“电子签名赋值按钮”按钮时,弹出系统窗口需要输入之前建立的test用户密码,点击“验证”,输入之前为test用户创建的密码,然后点击“确定”,显示批准对话框后点击批准即可赋值成功。见附图: