滤波型无功补偿系统器原理及特性如何分类?
问题描述:
滤波型无功补偿系统器原理及特性如何分类?所属产品线:
调谐电抗器解决方法:
滤波原理:通过外加电容及电抗器使得系统对某一频率的谐波呈现低阻抗的特性。
分为失谐型无功功率补偿滤波系统和调谐型补偿滤波系统:
失谐型滤波无功补偿系统:各并联电容器串联同一电抗率的电抗器,按最低次谐波频率偏离要大于10%来选取电抗率。其主要功能是提供无功补偿,有不大的谐波作用,应用选型时对系统要求比较低,不会造成谐波放大和电容器的过载。
调谐型滤波补偿系统:俗称“无源滤波器”,针对不同的滤波次数系统串联电抗的电抗率也不同,调谐频率偏离不大于10%。其主要功能是滤波,附带有一定的补偿功能,系统设计要考虑系统的各次谐波含量,若选型不当会造成谐波放大和电容器的过载,因此这种系统一般由专业的工程公司来实施。
因此,严格来说,施耐德公司目前提供的调谐型无功功率补偿系统应该属于失谐型系统,但是鉴于市场产品称谓的统一性要求,我们所提供的无源滤波器统称为:调谐型无功功率补偿装置。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。