我们今天能为您提供什么帮助?

Quantum 模拟量输入线性转换i_scale和scaling的不同用法,如何理解?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

以上是模拟量的线性转换,可以通过scaling来转换;也可以通过i_scale,但用这种方式需要使用功能块获取模块的通道,i_scale_warn是带警告的相同功能模块,但是需要硬件支持才能用。

o_scale和i_scale比例调节功能一样,只是针对输出。