我们今天能为您提供什么帮助?

Quantum PLC使用Unity编程,为什么在调用自定义DFB的时候,定义参数“输入/输出”这个引脚赋不了定位变量?

问题描述:
Quantum PLC使用Unity编程,在做DFB的时候,定义参数“输入/输出”中定义了一个EBOOL型变量“Q”,为什么我在调用这个DFB的时候,给“Q”这个引脚赋不了定位变量(如%M10)?非定位变量是可以的?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

这是Quantum PLC使用DFB时的功能限制,在DFB中定义“输入/输出”参数时如果使用“EBOOL”变量,那么在调用的时候,这个引脚不能连接定位EBOOL变量。Premium则无此限制。