quantum plc 中 modbus 配置里 的桥接模式是什么?
所属产品线:
Modicon Quantum解决方法:
桥接模式

借助于模块中的桥接模式功能,连接到此端口的面板设备无需进入 Modbus Plus 网络即可直接访问该网络上的节点或访问本地 PLC。 将 Modbus 消息重定向到 Modbus Plus 网络上,以在 Modbus 和 Modbus Plus 设备之间实现简单的连接。
两个三档滑动开关位于单元的前面板上。左侧的开关未使用。右侧的三档滑动开关用于为 Modbus Plus 选件模块附带的 Modbus (RS-232) 端口选择通讯参数设置。存在三个选项,
下图显示前面板开关。

注意: 如果左侧的开关位于上部,右侧的开关设置为构件,则对于固件版本 2.20,桥接模式被禁用。这意味着 Modbus 和 Modbus Plus 之间的网络连接被锁定。
当前面板开关设置为 RTU 或 ASCII 模式时,NOM 硬件缺省模式为桥接模式。当控制器联网后,连接到 NOM Modbus 端口的面板设备可以与它所连接到的控制器通讯,并登录到 Modbus Plus 网络上的任意节点。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。