我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
140NOC78000 的默认IP地址是多少?
问题描述:
140NOC78000 的默认IP地址是多少?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

如果在 Unity Pro 应用程序中没有对140NOC78••• 模块进行配置,它将采用从其 MAC 地址构建的 IP 地址:10.10.xxx.yyy ,其中 xxx 和 yyy 是 140NOC78••• 模块MAC 地址的最后两个值。

例如,如果 MAC 地址为:十六进制的 00.80.F4.09.01.66,则对应的默认 IP 地址为:十进制的 10.10.1.102。