我们今天能为您提供什么帮助?

quantum 热备系统 modbus和 modbus plus(mb+)的地址主备是如何分配的?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

热备系统中:

主机                                                               备机

modbus                                                         modbus

地址 x(1~119)                                            地址 x+128


mb+                                                                mb+

地址 x(1~32)                                               地址 x+32


注:modbus 地址范围是 1~247  mb+地址范围 1~64

当mb+主机地址是40时,备机的地址是 40-32=8,总是保持地址间隔32